Diese Seite wird auf Deutsch unter Einsatz automatischer Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?
War diese Übersetzung hilfreich?

Lieferanteninformationen - Nordamerika

Um Siemens-Lieferant zu werden, müssen folgende Schritte durchgeführt werden:

Senden Sie die erforderlichen Formulare an Ihren Siemens-Ansprechpartner

Für in den USA ansässige Lieferanten, die die USA bedienen:

  • Verhaltenskodex
  • EFT-Formular (Electronic Funds Transfer)
  • Lieferantenvielfalt Selbstzertifizierung
  • W9

Ab dem 1. April 2011 ist das entsprechende Formular (590/California Vendors oder 587/Vendors not located in California) eine zusätzliche obligatorische Anforderung.

  • Formular 587 (Anbieter nicht in Kalifornien ansässig)
  • Formular 590 (kalifornische Anbieter)

Für Nicht-US-basierte Lieferanten, die die USA bedienen

Das entsprechende Steuerformular ist unten aufgeführt. Nicht in den USA ansässige Lieferanten sollten ihren Steuerberater konsultieren, um festzustellen, welches Formular für die Einreichung bei Siemens PLM gilt.

  • W-8BEN
  • W-8ECI
  • W-8BEN-E

Ebenfalls erforderlich:

  • EFT-Formular
  • Verhaltenskodex
  • Fragebogen zu ausländischen Anbietern
  • Formular 587

Erforderliche Formulare für kanadische Lieferanten, die Kanada bedienen

  • Code of Conduct - Kanada (Deutsch)
  • EFT-Formular

Die ausgefüllten Formulare müssen an Ihren Siemens-Ansprechpartner zurückgeschickt werden.

  • Verhaltenskodex – Spanisch
  • Verhaltenskodex – Portugiesisch
  • Code of Conduct – Englisch (leeres Land)

Dies bietet E-Invoicing für Siemens-Lieferanten (Papierrechnungen werden abgelehnt)

Wichtig: Bevor sich ein Lieferant auf der IOL-Portal-Website registrieren kann, muss er über seine neue Siemens PLM Vendor Remit-Nummer verfügen. Diese Zahl ist siebenstellig und beginnt mit einer 5 (5xxxxxx). Es wird dem Lieferanten von seinem Siemens-Ansprechpartner zur Verfügung gestellt. Diese Nummer kann erst angelegt werden, nachdem Siemens die erforderlichen Formulare (Schritt 1) vom Lieferanten zurückerhalten hat.

Diese Nummer ist erforderlich, um sich auf dem IOL-Portal zu registrieren.

Melden Sie sich jetzt an