此页面使用自动翻译以中文显示。 改为用英语查看?
此翻译是否有帮助?
  1. Home
工程研究机构在风洞中使用电动跑车进行测试。专业人员在笔记本电脑上工作,更改测试选项。

PLM 解决方案

汽车产品生命周期管理

通过将机械、电气和电子软件系统集成到一个统一的平台中,加速产品开发 - 从产品定义到概念,从开发到验证和确认。我们的解决方案可扩展,适用于各种规模的企业。

优化汽车 PLM

客户期望需要新的、技术先进的功能,并加快上市时间。这意味着您必须快速开发和发布一流的产品,包括电动、自动驾驶、互联和共享移动车辆。当您还添加不断变化的法规时,从设计到验证的过程变得更加复杂。

55%

只有 55% 的产品发布按计划进行(Gartner

20%

在45%的延迟发布中,平均有20%未能达到内部目标(Gartner

100%

的优秀汽车原始设备制造商 (OEM) 使用 Teamcenter.

在这种压力下,您如何不仅继续创新,而且生产高质量的产品并快速交付,同时保持合理的成本?

实施产品生命周期管理 (PLM) 解决方案以构建数据和协作系统,使您的整个组织能够作为一个团队实时工作,使用单一事实来源:从设计到原型设计,从测试到制造等等。

PLM 解决方案能为您做什么?

PLM 是一个信息管理系统。它集成了整个产品生命周期中的数据、流程和业务系统。

借助 PLM,您可以利用实时数据做出明智的决策,从而缩短上市时间、提高质量、提高效率并降低成本。

借助我们的汽车 PLM 解决方案 Teamcenter加速

获得从概念到生产的可审计可追溯性。自动执行设计探索和选择。不断验证和验证。在云上部署,以便您的团队可以随时随地访问。探索将推动您取得成功的汽车 PLM 功能。

Requirements-driven development

  • 跨组织和供应商捕获、协作和维护需求
  • 将需求从源头连接到实施
  • 持续验证产品设计是否符合要求

Cross-domain collaboration

  • 管理 MCAD、ECAD 和仿真工具、数据和流程
  • 重用数据和程序集
  • 管理关系和依赖关系
  • 跨 ECAD 工具管理零件库
  • 多领域、多物理场模型的使用和重用库

BOMs & configuration management

  • 使用所有产品定义数据:机械、电气、电子、软件、要求、规格
  • 跨系统集成 BOM;使用工程 BOM 推动下游流程
  • 使利益干系人能够查看更改

Visual product collaboration

  • 使用用于多 BOM、多域分析的工具包进行虚拟验证
  • 通过在正确的上下文中跟踪讨论、标记和更改来减少错误
  • 使用实时 3D 数据在设计审查过程中加强协作

PLM 30 天免费软件试用版

立即试用 Teamcenter X,了解软件即服务 (SaaS) PLM 的强大功能。探索常见用例,例如 CAD、变更和 BOM 管理。

受认可的前沿 PLM 软件领导者

Teamcenter被Forrester Research评为PLM领域的领导者,

Forrester Wave™ : 2023 年 1 季度面向离散制造商的产品生命周期管理报告中,Teamcenter 在多项标准中比其他参与评比的供应商获得了更高的分数。

哪款 PLM 解决方案更适合您?

G2 根据客户评论对产品进行排名。G2 将 Teamcenter 评为适合任何规模公司的最佳 PLM 软件,其性能优于其他 99 家公司。查看 PLM 软件比较网格图,了解 Teamcenter 在哪些方面名列前茅。

我们的设计师对 Teamcenter非常满意...他们现在可以将协作和共享数据的效率提高 50%...他们将设计重用率提高了 50%,在此过程中节省了时间和金钱。
古斯塔夫·卡格森, 设计经理, NP Innovation

通过值得信赖的支持和培训实施 PLM

轻松开启您的 PLM 之旅。我们的支持和服务产品将全程为您提供指导。

以自己的方式部署

使用您选择的提供商或西门子 SaaS 在云上实施Teamcenter。或者在本地部署并与 IT 团队一起进行管理。它不仅仅是一个大型企业解决方案。

访问培训

采用 Teamcenter 并轻松掌握其元素。获得 按需和讲师指导的培训

加入社区

加入对话并获取 Teamcenter 专家对您问题的解答。

常见问题解答

PLM 在汽车行业中的表现如何?

产品生命周期管理 (PLM) 软件可帮助汽车公司加速从概念到生产的创新。

对于许多汽车公司来说,产品和工艺知识分布在多个系统、数据库和桌面上。PLM 提供数字主干,汇集您的所有产品和流程相关信息。安全但可访问的 PLM 系统可供不同团队从多个应用程序中使用。

为什么汽车行业使用 PLM 进行生产?

复杂的产品开发需要各种各样的软件应用程序,包括机械、电子、电气、软件和仿真。当工程师独立开发系统和子系统时,缺乏集成可能会导致代价高昂的后期问题。PLM 中的集成式多领域汽车 BOM 可实现单一、准确的产品定义。您可以控制和跟踪更改,以管理产品所有变体和配置的演变。

优秀汽车制造商使用什么 PLM?

《财富》全球 500 强榜单上排名前 23 位的全球汽车 OEM 中,100% 使用 Siemens Xcelerator for PLM。

什么是 Teamcenter?

Teamcenter 是西门子开发的软件平台,可帮助公司有效地管理其产品的各个方面,从初始设计到生产和维护。它是组织和共享产品相关信息的中心枢纽,确保团队使用准确的当前数据。Teamcenter 还支持不同部门和供应商之间的协作,简化工作流程,并帮助公司遵守质量标准和法规要求。从本质上讲,它是一种工具,可以使创建和维护产品的复杂过程更有条理和高效。

Teamcenter是做什么用的?

  1. 管理产品数据,如 CAD 模型和文档
  2. 在产品设计和工程方面进行合作
  3. 自动化工作流和流程
  4. 跟踪和管理产品需求
  5. 与供应商协调
  6. 规划制造流程
  7. 模拟和分析产品设计
  8. 管理维护和服务信息
  9. 确保遵守法规
  10. 预成型质量管理和配置控制
  11. 增强数据安全性
  12. 提供数据分析和报告
  13. 可视化产品生命周期

它简化了产品开发,缩短了上市时间,并确保了各行各业的产品质量和合规性。

让我们谈谈!

提出问题或意见。我们随时为您提供帮助!