Siemens Dynamo 是我们的开放创新计划。我们将初创企业介绍给我们的西门子各业务部门、客户和合作伙伴,助其将新产品推向市场。我们期待与专注于工业 4.0 和数字化转型的公司合作。
联系 Siemens Dynamo
了解初创企业和西门子如何携手交付更具创新性的端到端解决方案。
1 / 4
Siemens Dynamo: Improve Product Quality Using AI Capabilities
(1 min, 50 secs)
Siemens Dynamo: Cybord Collaboration
(2 mins, 18 secs)
Siemens Dynamo: The Future of PCB Collaboration
(2 mins, 6 secs)
Siemens Dynamo: Interview with ASM SMT Chief Operating Officer
(1 min, 40 secs)
西门子提供若干协同模式,初创企业可以同时采用多种模式。合作模式无固定顺序,可根据具体情况与西门子团队共同定制。以下是部分不同模式的精选示例。
我们与初创企业合作的最常见方式是选择与西门子产品组合互补的公司。生态系统合作伙伴通常与我们的一个或多个产品集成。
Instrumental 为开发和生产消费类和任务关键型电子产品的品牌和制造商打造领先的制造人工智能和数据平台。该平台优化了组装、运营和质量控制流程,可以加快上市时间、提高产量、消除返工并节省工程时间。通过与 Teamcenter Quality 结合使用,Instrumental 可支持西门子的闭环质量方法。这有助于电子设备原始设备制造商从质量管理转向质量优化。Instrumental 的解决方案可在 Siemens Digital Exchange 上购买。
Boardera Software 专注于帮助 PCB 制造商和 EMS 组装商利用专为 PCB 行业打造的先进电子商务工具在线提供服务。通过使用智能设计和自动化,可大幅减少管理费用、成本和交付时间。自 2022 年 8 月起,Boardera 的服务也可通过西门子的 PCB Flow 平台购买。
借助 Cybellum 的产品安全平台和服务,设备制造商能够跨业务部门和生命周期阶段管理其网络安全运营的主要方面。从软件物料清单 (SBOM) 到漏洞管理、合规验证和事件响应,团队可确保其互联产品从根本上始终保持安全合规。Cybellum 的产品与西门子的 Polarion 应用程序生命周期管理解决方案 (ALM) 相结合,可帮助用户管理整个工程周期中的网络安全和安全威胁。Cybellum 于 2021 年被 LG 电子收购。
更高级的合作模式是将初创企业的产品纳入西门子的产品组合中。初创企业的一项或多项解决方案添加到西门子的价目表中,并通过西门子的直接和间接销售渠道提供。
Cybord 提供电子组件分析解决方案,帮助客户提高对产品可靠性的信心。通过 Cybord 的可视化 AI 分析技术,可确保电子元件实现 100% 的质量、真实性和可跟踪性保障。它减少了报废、故障率和浪费,并最终增加了客户利润。Cybord 的解决方案已加入西门子电子产品市场的产品组合中。
Portcast 总部位于新加坡,为国际运输提供可视化预测和需求预测。利用专有的机器学习和生成式 AI,该平台每天处理来自 370+ 家海运承运商和航空公司、6,000+ 艘船只、1,200 个港口并与 45+ 终端直接集成的超过 500 万个数据点。Siemens Digital Logistics 于 2023 年与 Portcast 合作,为托运人和货运代理提供更具弹性和透明度的供应链。Portcast 也可在 Siemens Xcelerator Marketplace 购买。
Realtime Robotics 为机械臂编程及使用机器臂的系统提供一整套强大的软件工具。这些工具实现了机器人运动编程和执行的自动化,大幅降低了机器人的操作难度和成本。借助无缝的 Process Simulate 插件,可对路径规划进行可视化、优先级排序和仿真以验证机器人程序。
与西门子的合作可以采取联合研究项目的形式。西门子可以邀请合作伙伴加入由外部研究机构资助的项目,或者在某些情况下直接资助这些项目。
Retrocausal 是 AI 驱动型智能增强系统领域的行业领导者,可帮助制造工人避免组装错误,提高日常工作的效率,并改进他们的工作流程。其 Assembly Copilot™ 和 Kaizen Copilot™ 产品使用机器学习、计算机视觉和人工智能来持续指导、跟踪和分析组装过程。Retrocausal 于 2021 年加入 Siemens Frontier 计划,并在一项资助的研究项目中开发了与 Siemens Process Simulate Human 的集成。下一步是接入西门子的 Opcenter Execution 平台,以简化生产并提高质量管理效率。
SkillReal 正在践行其使命,致力于为各行各业提供准确可靠的新一代数字孪生技术,帮助全球制造商显著缩短批量生产时间,并提高生产效率和质量。通过与西门子合作,SkillReal 成功获得了美国-以色列基金会 Bird Foundation 的资助,该基金会专注于联合技术研究项目投资。自 2023 年起,SkillReal 还成为了西门子的产品组合合作伙伴之一。
上文提及的 Cybord 也是产品组合合作伙伴之一,同样凭借与西门子的合作成功获得了研发资助。在 2019 年,西门子在以色列加入了以色列创新署的跨国企业计划;在 2020 年 11 月,Cybord 成为该框架内首家获得资助的初创企业。
Siemens Dynamo 计划不包含投资元素,但在少数情况下,合作会促成与西门子或其合作伙伴的股权讨论,并有部分讨论会达成协议。
Inspekto 支持开箱即用的视觉质量检测,无需视觉解决方案或人工智能方面的专业知识。Inspekto 易于部署、使用和扩展,并可提供与现有自动化系统的必要连接。Inspekto 于 2020 年 2 月加入 Siemens Dynamo 计划,并于 2024 年 2 月由 Siemens Digital Industries 收购。在此期间,其解决方案已部署在不同的西门子工厂,并一直在与 Siemens Industrial Edge 集成。另请参阅 Inspekto 在 SPS 2024 上的演讲内容。
来自耶路撒冷的 ioTech 开发了一种多材料增材制造技术,能够以高分辨率和高速度处理几乎任何经过行业认证的材料。在 2019 年,我们向创新合作伙伴 ASM Assembly Systems GmbH & Co. KG 引荐了 ioTech。这一引荐促成了成功的技术合作以及资本投资。ASM SMT Solutions 首席运营官古恩特·辛德勒 (Guenter Schindler) 在此分享了 ASM SMT 与 Siemens Dynamo 的合作。
西门子股份公司是一家跨多个领域的大型跨国企业,其业务覆盖数字化工业、智能基础设施、移动出行等众多领域。在某些情况下,其与初创企业的合作更倾向于建立供应商关系。
通过提供全面的全自动解决方案,Percepto 正在彻底改变重要基础设施和资产的检测和监控方式。自 2022 年以来,西门子能源一直使用 Percepto 解决方案监控电厂的运行。
Razor Labs(特拉维夫证券交易所:RZR)是工业制造流程领域领先的 AI 解决方案开发商。在 2022 年 3 月,该公司宣布已被西门子能源公司选中,在其位于以色列的运维工厂实施一项针对电站冷却系统的试点项目。DataMind AI 能够预测电站未来的电力供应,验证冷却系统性能的合适状态和电站的理想输出。
我们深知协同对创新的价值。了解 Dynamo 为初创企业、技术合作伙伴和西门子业务部门带来的价值。
优势包括:
让我们携手创新。
热爱技术与人文,并积极探求两者的融合。
专注于引领初创企业踏上我们的数字化转型之旅。
思维开放的多面型人才,热衷于创造可持续的创新产品。
技术爱好者,乐于在前沿技术和客户需求之间搭建桥梁。
初创企业成功完成试点项目后,创新大使会以不同的方式将初创企业整合到其工作流程中(详见上文)。这些大使来自西门子的不同业务部门,拥有与创新和技术相关的多样化专业知识。
鉴于每家企业的情况都互不相同,我们会针对每家企业的申请单独处理。如果您是工业 4.0 领域的创新型企业,并希望通过合作扩大规模,欢迎您通过以下电子邮件联系我们:dynamo.il@siemens.com。