1. Home
两个人一起在使用计算机工作。

需求管理解决方案

需求管理软件

通过在整个生命周期中管理、链接和持续验证产品需求,将客户的心声直接整合到产品开发中。我们的解决方案可针对各种规模的企业进行扩展。

为什么要使用需求管理软件?

需求是产品开发的蓝图,但传统的纸质和文档驱动型需求管理方法不足以满足复杂的客户需求。产品开发人员必须确保产品在设计上符合整套用例场景。

为了在产品开发挑战中保持领先地位,并将客户需求放在首位,需通过实施产品生命周期管理 (PLM) 系统来采用现代数据驱动方法。这样可以利用一个开放、可互操作和灵活的主干网来管理全面的数字孪生,并提供集成式需求和验证解决方案。

55%

的产品开发领导者将更快的上市时间作为其设计文档改进工作的首要目标。(Lifecycle Insights)

51%

的产品开发领导者表示,他们积极寻求设计文档改进,以避免下游开发延迟和由此产生的成本。(Lifecycle Insights)

33%

的产品开发领导者表示,他们的设计文档改进工作的首要目标是解决日益增加的复杂性问题。另有 39% 的人将其列为第二重要的目标。(Lifecycle Insights)

如何开发设计合规的产品,满足客户的复杂要求以及雄心勃勃的监管、安全和可持续性承诺?

在 PLM 软件中创建、管理和连接产品需求。为所有需求利益相关者提供可见性,以实现完整的可追溯性和需求验证。

拿着手机的男人。

需求管理软件能为您做些什么?

需求管理软件使您能够更快、更高效地开发合规产品。通过利用全面的数字孪生和灵活的 PLM 实现集成式需求和验证,满足复杂的客户要求和法规要求。

简化需求与验证管理

利用需求验证和确认软件连接不同的需求源,并通过单一事实来源指导产品开发的各个方面。将需求与 PLM 项目任务、测试用例、制造流程和供应链联系起来,以实现全面的可跟踪性。

使用计算机工作的人。

需求管理

在 Teamcenter 中捕获和关联需求,使它们成为产品基线的一部分。

两个人一起在使用平板电脑工作。

验证管理

提供必要的验证和确认 (V&V) 可见性,并确保产品符合客户需求。

Teamcenter X

30 天免费试用需求管理软件

使用 Teamcenter X 规划、开发和交付创新产品,并了解为什么它是 PLM 领域的领先选择。在导览中了解我们的软件即服务 (SaaS) PLM 产品组合,并选择您的入门方式。

手持平板电脑工作的女士。

受认可的前沿 PLM 软件领导者

Teamcenter 被 Forrester Wave™ 评为离散制造商 PLM 领域的领导者各种规模的企业都选择 Teamcenter PLM 产品组合来推动数字化转型,以便他们能够进行创新并利用全面的数字孪生。

Teamcenter is recognized by Forrester Research as a leader in PLM.

哪款 PLM 解决方案更适合您?

G2 根据客户评论对产品进行排名。G2 将 Teamcenter 评为适合任何规模公司的最佳 PLM 软件,其表现优于其他 99 种软件。查看 PLM 软件比较网格图,了解 Teamcenter 在哪些方面名列前茅。

Leading G2 reviews 2025 banners.

Take a closer look at Teamcenter X

Compare the tiered options and packages to get started quickly and cost-effectively.

Teamcenter 在我们取得市场成功过程中发挥了战略性作用,因此我们将不断扩大其使用范围,以涵盖更多应用领域。转换为使用 Teamcenter 持续提升了 ZKW 更改流程的效率,并进一步提高了公司迅速做出反应和取得卓越成就的能力。
埃里希·希尔德伯格 (Erich Schildberger), 数据管理组组长, ZKW Group

采用提供支持服务的需求管理解决方案

轻松开启您的需求与验证管理之旅。我们的支持和服务将指引您一路前行。

自由部署模式

自由实施云端 Teamcenter——可借助您选择的提供商,或西门子的 SaaS 产品。或者在本地部署,与您的 IT 团队一起管理。它不仅仅是一个大型企业解决方案。

访问培训内容

采用 Teamcenter,轻松掌握其要素。获取点播式与指导式培训

加入社区

加入对话并获取 Teamcenter 专家对您问题的解答。

常见问题解答

了解详情

观看

视频 | 快速采用 Teamcenter X SaaS PLM

点播网络研讨会 | 按时、按预算:应对工程项目复杂性

视频 | Teamcenter X 云端 PLM 可伴随业务增长而扩展

收听

播客 | 通过 Teamcenter X 面向机械制造商的 PLM 软件解决制造商在 ETO 和 CTO 环境中面临的挑战

播客 | 面向组件制造商的云端 PLM 为中小型企业带来重重优势

阅读

电子书 | 满足产品需求和如期交付的杰出 PLM 策略

案例分析 | 单一产品数据源有助于提高合规性

电子书 | 基于云的 PLM 如何推动创新和协作