Questa pagina è visualizzata in italiano grazie alla traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?
Questa traduzione è stata utile?
  1. Home
Gruppo di persone in riunione con i loro computer portatili.

Thread digitale per attrezzature pesanti

Ingegneria dei sistemi basata su modelli (MBSE) per le apparecchiature pesanti

La crescente complessità di progettazione e la personalizzazione moltiplicano i potenziali problemi di integrazione. Con MBSE, i produttori di attrezzature pesanti possono eliminare queste preoccupazioni, migliorando al contempo l'efficienza e riducendo i rischi. Lavorare in modo sistematico e promuovere la collaborazione tra tutte le parti interessate, compresi i fornitori.

Elimina i rischi mantenendo la conformità con MBSE

Un mandato globale per la sostenibilità richiede l'innovazione e l'elettrificazione delle apparecchiature, che aumentano anche la complessità del prodotto. Per stare al passo con lo sviluppo, i produttori devono promuovere una collaborazione dinamica tra tutte le parti interessate, compresi i fornitori. Quando si adotta un approccio MBSE, tutti sono integrati all'interno di un unico ambiente, completamente focalizzato sugli obiettivi comuni.

Ottimizza lo sviluppo e l'esecuzione

Promuovi un ambiente in cui un'architettura definita porti a decisioni informate per migliorare l'affidabilità dei prodotti e promuovere una maggiore efficienza in tutta l'organizzazione. Assumi il controllo del processo di progettazione delle tue attrezzature pesanti con soluzioni completamente integrate.

20-40%

Risparmi incrementali

Una volta che le aziende passano a diventare Model-Based Enterprises (MBE), vedono un ulteriore risparmio del 20-40%, con un conseguente risparmio totale tra il 70 e l'80%. (Deloitte)

4x

Ottieni un vantaggio competitivo

Gli industriali che si impegnano di più nel digitale hanno quattro volte più probabilità di superare la concorrenza. (Bain & Company)

>40%

OEM con tecnologia cloud

Parte delle acquisizioni da parte di OEM di macchinari che hanno capacità distinte nel software o nella tecnologia cloud; rispetto a meno del 20% di 10 anni fa. (Bain & Company)

Innovare l'ingegneria dei sistemi

Integrazione di domini e fornitori con MBSE

Integra in modo efficiente e sicuro domini e fornitori, eliminando al contempo il rischio di scoprire problemi in una fase avanzata del processo.

Allinea tutte le parti interessate allo sviluppo delle apparecchiature sugli obiettivi comuni con un'architettura di prodotto integrata. Definire il modo in cui una varietà di sottosistemi interagirà tra loro. Recupera facilmente le descrizioni dei modelli di sottosistema da programmi di sviluppo precedenti o dai fornitori.

Con lo sviluppo di prodotti multidominio è possibile:

  • Integra tutti gli stakeholder fin da subito
  • Migliora la qualità dei requisiti
  • Gestisci i requisiti tracciabili dall'offerta alla realizzazione
OEM di attrezzature pesanti

Migliora la produzione con MBSE

Nuove idee di design

Una volta avviata, la collaborazione con i fornitori può evolvere in modo quasi impercettibile nell'innovazione dei fornitori, in cui gli sforzi congiunti per perfezionare un componente possono portare alla generazione di idee di design completamente nuove. (McKinsey & Company)

Tracciabilità completa

Un ambiente collaborativo riduce l'impatto sui costi e sulla pianificazione, aiutando le parti interessate a comprendere appieno le conseguenze delle modifiche, fornendo una tracciabilità completa tra i domini e tutti gli elementi di un sistema. (Deloitte)

Vantaggio competitivo

I disruptor conoscono già i vantaggi delle funzionalità MBE (Model-Based Enterprise). Non sono vincolati dal pensiero, dai processi e dai sistemi legacy e hanno adottato un approccio completamente basato su modelli. (Deloitte)

In molti casi, le parti interessate comprendono la scomposizione del sistema in modo diverso a causa delle loro prospettive a compartimenti stagni, con conseguente confusione inutile e conflitti che possono essere mitigati se la sintesi del sistema viene acquisita in una posizione autorevole con motivazioni tracciabili.
Documento sugli ambienti collaborativi digitali, Pubblicazione 2022, Deloitte Consulting LLP
Ingegneria dei sistemi basata su modelli

Integrare l'architettura e la progettazione di sistemi di sistemi

Scopri gli elementi chiave per fare il passo successivo nel tuo percorso di digitalizzazione adottando un approccio MBSE per lo sviluppo di prodotti per attrezzature pesanti. Lavorare in modo sistematico e in base ai requisiti su prodotti complessi che sono sempre più connessi al loro ambiente, semplificare la collaborazione con partner e fornitori, migliorare la qualità e la sostenibilità complessive e, in ultima analisi, ridurre i rischi.

All'interno di una cabina di macchina per attrezzature pesanti.

Soluzioni per l'industria pesante

Ingegneria dei sistemi basata su modelli PLM

Ingegneria dei sistemi E/E

Ingegneria dei requisiti di prodotto

Gestione del ciclo di vita dei prodotti SaaS cloud

Approvvigionamento e integrazione dei fornitori

Progettazione di prodotti meccanici

Domande frequenti

Quali sono i maggiori vantaggi dell'ingegneria dei sistemi basata su modelli per le aziende di attrezzature pesanti?

MBSE aiuta i produttori di attrezzature pesanti a lavorare in modo sistematico, continuamente focalizzato sui requisiti, partendo da un'architettura chiara con interfacce ben definite, in modo che tutti comprendano il loro ruolo nel quadro più ampio, evitando sorprese ai gateway di integrazione. Questo approccio li aiuta anche a promuovere la collaborazione tra tutte le parti interessate allo sviluppo del prodotto, inclusi partner e fornitori. Quando ci si connette tramite MBSE, tutti lavorano sulla base di informazioni condivise e aggiornate. Ciò porta automaticamente a una maggiore efficienza, a una riduzione del rischio di errori e a una migliore qualità del prodotto. Un approccio MBSE presenta anche opportunità dirette per lavorare su aspetti come l'affidabilità, la disponibilità, la manutenibilità e la sicurezza (RAMS), nonché la sostenibilità. I suoi vantaggi vanno oltre i singoli programmi di sviluppo. MBSE consente inoltre di condividere descrizioni basate su modelli di sistemi e sottosistemi tra gruppi di prodotti e di acquisire le best practice che promuovono il riutilizzo di sistemi e concetti nei programmi di sviluppo, promuovendo al contempo la standardizzazione. Questo rende l'organizzazione più efficiente, riducendo il time-to-market e accelerando l'innovazione.

Qual è la differenza tra PLM e MBSE?

Se vuoi adottare un approccio MBSE come organizzazione, hai bisogno di un sistema di gestione del ciclo di vita del prodotto (PLM) per facilitarlo. Ma l'obiettivo di MBSE non è solo quello di tracciare ogni singolo prodotto durante la sua intera vita utile, come fa un sistema PLM. Con MBSE, è possibile concentrarsi sull'interazione tra i sottosistemi nelle loro interfacce, assicurandosi di non avere singoli stakeholder che introducono errori che sono costosi da correggere quando emergono più avanti nel processo di sviluppo. MBSE porta anche le cose in modo più globale, a livello di organizzazione. È possibile cercare opportunità per migliorare la qualità e l'affidabilità e ridurre i costi in tutti i programmi, non solo per ogni singolo prodotto. Ciò può essere ottenuto acquisendo le best practice, standardizzando i processi e concentrandosi sulla comunanza e sul riutilizzo.

Qual è la differenza tra l'ingegneria basata su modelli e l'ingegneria dei sistemi basata su modelli?

L'ingegneria basata su modelli (MBE) si riferisce all'adozione di un approccio basato sulla simulazione per la progettazione e il perfezionamento di prodotti o componenti. Con l'ingegneria dei sistemi basata su modelli (MBSE), ci si concentra anche sull'integrazione dei sottosistemi nel prodotto complessivo, sui problemi che possono essere introdotti nelle interfacce e sull'interazione tra i sistemi e l'ambiente circostante. Esaminare i problemi di progettazione e ingegneria dal punto di vista dei sistemi, piuttosto che solo in base alla simulazione, è importante quando si progettano le attrezzature pesanti innovative di oggi con una combinazione di più discipline. La meccanica, i sistemi elettrici ed elettronici e il software sono spesso collegati ad altri sistemi nell'ambiente circostante. Durante la progettazione e l'ingegneria di attrezzature pesanti, il lavoro di molti team diversi deve riunirsi a un certo punto, ed è qui che si introducono facilmente errori come disallineamento, dati errati e altro ancora.

Perché i produttori di attrezzature pesanti dovrebbero prendere in considerazione MBSE?

Per fornire attrezzature pesanti innovative, MBSE è diventata indispensabile poiché la progettazione del prodotto è il lavoro collettivo di molti reparti. Quando si combinano la meccanica con i sistemi e il software elettrici ed elettronici nella misura in cui i clienti si aspettano oggi, l'implementazione di una digitalizzazione completa e collaudata nel settore dei processi è l'unico modo per rimanere competitivi. In caso contrario, non sarai mai in grado di padroneggiare la complessità che le apparecchiature complesse comportano, per non parlare di considerare tutte le interazioni che la tua macchina ha con altri sistemi nell'ambiente circostante. Apportare modifiche al centro di ciò che si sta facendo è impegnativo e può inizialmente aumentare i carichi di lavoro di tutti. Ma questo investimento è necessario al tuo ritmo e sulla scala delle tue capacità ed esigenze. Il miglior punto di partenza è una valutazione della maturità in collaborazione con un partner dedicato ed esperto, seguita dalla definizione e dall'implementazione congiunta della tua roadmap digitale unica. Questo approccio affronterà le tue sfide più urgenti e si allineerà con la tua strategia per ottenere i massimi benefici.

Parla con noi

In caso di ulteriori domande o commenti, non esitare a contattarci. Siamo a tua disposizione per qualsiasi esigenza.