MBSEは、モデリングを適用し、システム要件、設計、解析、検証、妥当性確認の作業をサポートするフレームワークです。要件、設計、テストをリストアップし、プロジェクト/資産が運用される環境を反映したプロジェクトのデジタルツインを作成します。
MBSEアプローチにより、世界のエネルギー需要に対応しながら、持続可能性の目標に向けて前進することができます。業界に影響を与えている現在の課題と、お客様がMBSEアプローチを使用してそれらにどのように対処したかについては、以下をご覧ください。
エネルギー転換の目標は、2050 年までにネットゼロエミッションのエネルギー企業になること
。
排出量の削減を目指している一方で、世界のエネルギー消費量が年間2%増加している状況にも追いつく必要があります。(データで見る私たちの世界: エネルギー生産と消費)
MBSEアプローチを採用し、オペレーショナル・エクセレンスの達成に向けて努力することで、
企業はESGの3倍の改善を期待できます(Accenture Best of 2021 Energy Insights)
ある大手石油テクノロジー企業は、グローバルなコラボレーションを改善することで、生産性、効率性、
、収益性を向上させることができました。(FMC Technologies)
Ansaldo Energia は、
コンセプトからメンテナンスまで、企業ナレッジを 1 つの統合プラットフォームに統合しました。
要件管理のためのPolarionは、ドキュメントとデータ中心のアプローチとの間のギャップを埋め、セーフティクリティカルな要件をサポートし、グローバルに運用するためのライセンスを維持しています。(シェルの戦略的優位性)
大規模プロジェクトの複雑さを管理するには、コスト、スケジュール、および技術要件を完全に計画し、リソースと予算を設定したプログラム管理ソリューションに統合して、プログラム計画にシステムアプローチを採用します。リスクと機会の管理を含む、すべてのプログラムの見積もりデータと実行データの単一ソースを作成します。
資本資産を管理するための統合的なアプローチにより、関係者は必要なときに必要な情報にアクセスできます。これにより、エンタープライズレベルでのデータの再利用が可能になり、物理資産に合わせた正確なエンジニアリング定義を維持できます。
実行可能なデジタルツインを使用して、シミュレーションの洞察を適用し、生産ライフサイクル全体でパフォーマンスを向上させます。Framatome社がどのようにCFDを活用して原子炉の性能を迅速に評価し、新しい安全規制と基準を満たしたのかご覧ください。詳しくはプレゼンテーションをご覧ください。
エネルギー企業は、Polarionの統合型要件管理アプローチを使用して、ライフサイクルの各段階、プロジェクト、施設全体で複雑な要件の処理を簡素化しています。これにより、厳しい業界規制へのコンプライアンスが向上します。詳細は以下のウェビナーをご覧ください。
これらのトピックをさらに詳しく調べることに興味がありますか、またはMBSEのアプローチやプロセスについて質問がありますか? こちらのフォームにご記入いただくか、以下の専門家チームにお問い合わせください。