此页面使用自动翻译以中文显示。 改为用英语查看?
此翻译是否有帮助?
  1. Home
一群人拿着笔记本电脑开会。

重型装备数字主线

面向重型装备的基于模型的系统工程

日益增长的设计复杂性和定制化使潜在的集成问题成倍增加。借助 MBSE,重型装备制造商可以消除这些问题,同时提高效率并降低风险。系统地工作并促进包括供应商在内的所有利益相关者之间的协作。

消除风险,同时保持 MBSE 合规性

全球可持续发展要求设备创新和电气化,这也增加了产品的复杂性。为了在开发过程中跟上步伐,制造商必须促进包括供应商在内的所有利益相关者之间的动态协作。采用 MBSE 方法时,每个人都集成在一个环境中,完全专注于共同目标。

优化您的开发和执行

营造一个环境,在这个环境中,定义的架构可以做出明智的决策,从而提高产品可靠性并提高整个组织的效率。通过完全集成的解决方案控制您的重型装备设计流程。

20-40%

增量节省

一旦公司转向基于模型的企业 (MBE),他们就会看到额外的 20-40% 的节省,从而节省了 70% 到 80% 的总成本。(德勤

4x

获得竞争优势

在数字化方面投入更多精力的工业企业超越竞争对手的可能性要高出四倍。(贝恩公司

>40%

采用云技术的 OEM

在软件或云技术方面具有独特能力的机械原始设备制造商收购的部分;高于 10 年前的不到 20%。(贝恩公司

创新系统工程

将域和供应商与 MBSE 集成

高效、安全地集成域和供应商,同时消除在流程后期发现问题的风险。

通过 集成的产品架构,使所有设备开发利益相关者在共同目标上保持一致。定义各种子系统之间的交互方式。从早期开发计划或供应商处轻松恢复子系统模型描述。

通过 多域产品开发, 您可以:

  • 从一开始就整合所有利益相关方
  • 提高需求质量
  • 管理从投标到制造的可跟踪需求
重型装备原始设备制造商

利用 MBSE 提高产量

新的设计理念

一旦开始,供应商协作几乎可以在不知不觉中演变为供应商创新,在这种创新中,共同改进组件可能会导致产生全新的设计理念。(麦肯锡公司

完全可追溯性

协作环境通过提供跨领域和系统所有元素的完全可追溯性,帮助利益相关者充分了解变更的后果,从而减轻成本和进度影响。(德勤

竞争优势

颠覆者已经知道基于模型的企业 (MBE) 功能的好处。他们不受传统思维、流程和系统的约束,并采用了完全基于模型的方法。(德勤

在许多情况下,利益相关者由于各自的观点而对系统分解的理解不同,从而导致不必要的混淆和冲突,如果系统的综合被捕获在一个具有可追溯理由的权威位置,则可以减轻这些混淆和冲突。
数字协作环境白皮书, 2022年出版物, 德勤管理咨询公司
基于模型的系统工程

集成架构和系统设计

通过采用MBSE方法进行重型装备产品开发,发现在数字化之旅中迈出下一步的关键要素。系统地、以需求为导向,处理与其环境联系日益紧密的复杂产品,简化与合作伙伴和供应商的协作,提高整体质量和可持续性,并最终降低风险。

重型装备机器的机舱内。

重型装备解决方案

基于PLM模型的系统工程

E/E系统工程

产品需求工程

云 SaaS 产品生命周期管理

采购和供应商整合

机械产品设计

常见问题解答

对于重型装备公司来说,基于模型的系统工程的最大好处是什么?

MBSE 帮助重型装备制造商系统地工作,持续关注需求,从具有明确定义接口的清晰架构开始,因此每个人都了解他们在更广泛图景中的角色,避免在集成网关出现意外。这种方法还有助于他们推动所有产品开发利益相关者(包括合作伙伴和供应商)之间的协作。通过 MBSE 连接后,每个人都会根据共享的最新信息进行工作。这会自动提高效率,降低错误风险,并改善产品质量。MBSE 方法还为在可靠性、可用性、可维护性和安全性 (RAMS) 以及可持续性等方面开展工作提供了直接机会。它的优势不仅限于个人发展计划。MBSE 还可以帮助您跨产品组共享基于模型的系统和子系统描述,并捕获典范做法,最终促进跨开发计划重用系统和概念,同时推动标准化。这使您作为一个组织更有效率,最终缩短上市时间并加快创新速度。

PLM 和 MBSE 之间有什么区别?

如果您想在组织中采用 MBSE 方法,则需要一个产品生命周期管理 (PLM) 系统来促进这一点。但是,MBSE 的目标不仅仅是像 PLM 系统那样在产品的整个使用寿命期间跟踪每个产品。借助 MBSE,您可以专注于子系统接口处的交互,确保不会让各个利益相关者引入错误,而这些错误在开发过程后期出现时修复成本很高。MBSE 还可以在组织层面上更加全球化。您可以寻找机会来提高质量和可靠性,并降低跨项目的成本,而不仅仅是针对每个单独的产品。这可以通过捕获典范做法、标准化流程以及关注通用性和重用来实现。

基于模型的工程与基于模型的系统工程有什么区别?

基于模型的工程 (MBE) 是指采用基于仿真的方法来设计和改进产品或组件。通过 基于模型的系统工程 (MBSE),您还可以关注子系统在整个产品中的集成、接口中可能引入的问题以及系统与其周围环境之间的交互。当您设计当今结合多个学科的创新重型装备时,从系统角度而不是仅仅通过仿真来看待您的设计和工程问题非常重要。机械、电气和电子系统以及软件通常与周围环境中的其他系统相连。在重型装备设计和工程过程中,许多不同团队的工作必须在某个时候聚集在一起,这很容易引入错误,例如错位、错误的数据等。

为什么重型装备制造商应该考虑MBSE?

为了提供创新的重型装备,MBSE已经变得不可或缺,因为产品设计是许多部门的集体工作。当您将机械与电气和电子系统及软件结合到客户期望的程度时,部署经过行业验证的流程彻底数字化是保持竞争力的唯一途径。否则,您将永远无法掌握复杂设备带来的复杂性,更不用说考虑您的机器与周围其他系统的所有交互了。在您正在做的事情的核心方面进行更改具有挑战性,并且最初可能会增加每个人的工作量。但是,按照您的节奏,以及您的能力和需求的规模,这种投资是必要的。最好的起点是与敬业且经验丰富的合作伙伴合作进行成熟度评估,然后共同定义和实施您独特的数字路线图。这种方法将解决您面临的紧迫挑战,并与您的战略保持一致,以获得巨大收益。

欢迎详谈!

请提出宝贵问题或意见。我们乐意效劳!